デバッグを終了する場合は,デバッグ・ツールの切断を行います。
[デバッグ・ツールから切断ボタン]を選択してください。 |
メイン・ウインドウのステータス・バーが下図のように[非接続]と表示され,デバッグが終了します。 |
ワンポイント・アドバイス |
プログラムのダウンロードについて
プログラムがダウンロードされた状態で,プログラムの変更をした場合は,再度ビルドしてダウンロードを行う必要があります。ダウンロード後にプログラムを変更した場合,ソース上の行番号右側が図のように黄色または緑色になります。