プロジェクト(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)に対して,ビルド・ツールのプロパティ パネルで現在設定しているビルド・オプションを一覧表示することができます。
[ビルド]メニュー→[ビルド・オプション一覧]を選択すると,プロジェクトに対する現在のオプションの設定内容を,出力 パネルの[ビルド・ツール]タブにビルド順に表示します。
| 
備考 | ビルド・オプション一覧の表示フォーマットは,変更することができます。プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[共通オプション]タブを選択します。
 [その他]カテゴリの[ビルド・オプション一覧表示フォーマット]プロパティを設定してください。
 | 
| 
図 2.67 | [ビルド・オプション一覧表示フォーマット]プロパティ | 
 
次のプレースホルダに対応しています。
%Program%							:	実行中のプログラム名に置換します。
%Options%							:	ビルド時のコマンド・ライン・オプションに置換します。
%TargetFiles%							:	コンパイル/アセンブル中のファイル名,またはリンク後の出力ファイル名に置換します。
デフォルトでは,“%TargetFiles% : %Program% %Options%”を設定しています。