ビルドの目的に応じてビルド・オプションや定義マクロを変更したい場合,それらの設定を一括して変更することができます。
ビルド・オプションや定義マクロの設定をまとめたものをビルド・モードと呼び,ビルド・モードを変更することにより,ビルド・オプションや定義マクロの設定を毎回変更する必要がなくなります。
プロジェクト・ツリー で対象プロジェクトのビルド・ツール・ノードを選択したのち,ビルド・ツールのプロパティ パネルの[共通オプション]タブを選択します。
[ビルド・モード]カテゴリの[ビルド・モード]プロパティで変更するビルド・モードを選択してください。
[ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択すると,ビルド・モード設定 ダイアログがオープンします。
[ビルド・モードの一覧]から変更するビルド・モードを選択すると,[変更後のビルド・モード]に選択したビルド・モードを表示します。
[すべてに適用]ボタンをクリックすると,プロジェクトに属するメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクトのビルド・モードを,ダイアログ上で選択したビルド・モードに変更します。
ビルド・モードは,デフォルトでは“DefaultBuild”のみ用意しています。  |