本製品の起動時に読み込むビルド・ツール,およびデバッグ・ツール以外のプラグイン(本製品のPluginsフォルダに存在するプラグイン)を設定します。
注意 | デフォルトのインストールの際には,本タブのプラグイン(エディタ パネルを除く)は無効となっています。
各プラグインを使用する場合には,本タブで有効にしたのち,本製品を再起動してください。 |
図 A.62 | プラグインの管理 ダイアログ:[追加機能]タブ |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [ツール]メニュー→[プラグインの管理...]を選択 |
[各エリアの説明]
本製品にインストールされているビルド・ツール,およびデバッグ・ツール以外のプラグイン(本製品のPluginsフォルダに存在するプラグイン)を以下のリスト形式で表示します。
|
モジュール名
|
プラグインのモジュール名を表示します。
本製品の起動時に読み込むプラグインをチェック・ボックスにより選択します。
|
|
説明
|
プラグインの簡易説明を表示します。
|
備考 1. | エディタ パネルのプラグインは読み込み対象から外すことができないため,グレー表示となります。 |
備考 2. | 本製品をコマンドラインから起動する際に/npオプションで指定したPluginsフォルダ以下のプラグインは,本エリアには表示しません。また,/npallオプションを指定した場合はPluginsフォルダ以下のプラグインを読み込まないため,本エリアに何も表示しません。
/np,および/npallオプションについての詳細は,「2.12 CS+をコマンドラインで操作する」を参照してください。 |
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
変更した設定内容を破棄し,本ダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|