本製品の起動時に読み込むビルド・ツール,およびデバッグ・ツールのプラグインを表示します。
図 A.61 | プラグインの管理 ダイアログ:[基本機能]タブ |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [ツール]メニュー→[プラグインの管理...]を選択 |
[各エリアの説明]
本製品にインストールされているビルド・ツール,およびデバッグ・ツールのプラグインを以下のリスト形式で表示します。
|
モジュール名
|
プラグインのモジュール名を表示します。
本製品の起動時に読み込むプラグインをチェック・ボックスにより選択します。
|
|
説明
|
プラグインの簡易説明を表示します。
|
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
変更した設定内容を破棄し,本ダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|