データのUARTF送信を開始します。
備考 1.  | 本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のUARTF送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。  | 
 
備考 3.  | アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTを拡張ビット・モードで使用する場合,引数tx_bufで指定された場合には,送信するデータを以下の形式で格納します。  | 
 
“8ビット・データ”,“拡張ビット”,“8ビット・データ”,“拡張ビット”,…
[指定形式]
MD_STATUS   R_UARTFn_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num ); 
 | 
 
[引数]
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
uint8_t   * const tx_buf; 
 | 
 
送信するデータを格納したバッファへのポインタ 
 | 
| 
 | 
uint16_t  tx_num; 
 | 
 
送信するデータの総数 
 | 
 
[戻り値]
| 
 | 
 | 
| 
 
MD_OK 
 | 
 
正常終了 
 | 
| 
 
MD_ARGERROR 
 | 
 
引数の指定が不正 
 | 
| 
 
MD_DATAEXISTS 
 | 
 
送信処理を実行中 
 |