2.22.24 デュアルモード時のデバッグについて【RX651, RX65N】

ダウンロードデータ中のBANKMDレジスタの設定値とプロパティ パネルの[接続用設定]タブ上の[CPUの動作モード]【E1】【E20】【EZ Emulator】カテゴリ内[起動バンク]プロパティで選択した起動バンクが整合していない場合,CS+の出力 パネルに警告メッセージを表示します。

デバッグ・ツールを切断せずにリセットすると起動バンクが切り替わるため,デバッグ情報の不整合が発生します。そのため,デバッグを継続できません。WDTリセットなどの内部リセットが発生した場合もデバッグを継続できません。

起動バンクが切り替わった後のデバッグを行う場合は,一旦デバッグ・ツールを切断し,その起動バンク用のプロジェクトを読み込んでデバッグしてください。

なお,本注意事項はRX65xのROM 2MBおよび1.5MBのみ該当します。RX65x-1MB以下は該当しません。