common.PythonInitialize


Pythonを初期化します。

[指定形式]

common.PythonInitialize(scriptFile = "")

[引数]

引数

説明

scriptFile

Pythonを初期化したあとに実行するスクリプト・ファイルを指定します(デフォルト:指定なし)。

絶対パスで指定してください。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

Pythonを初期化します。
定義した関数やインポートしたモジュールをすべて破棄して初期化します。スクリプト実行中にこの関数を実行した場合は,実行状態に関係なく強制的にPythonを初期化します。

-

scriptFileでスクリプト・ファイルを指定した場合,初期化後に指定したスクリプト・ファイルを実行します。

-

scriptFileを指定しない場合は,Pythonの初期化のみを行います。

注意

強制的にPythonを初期化するため,実行状態によってはエラーが表示されることがあります。

[使用例]

>>>common.PythonInitialize()
>>>
>>>common.PythonInitialize("C:/Test/script.py")