common.GetOutputPanel


出力 パネルの内容を表示します。

[指定形式]

common.GetOutputPanel()

[引数]

なし

[戻り値]

出力 パネルに表示している文字列

[詳細説明]

-

出力 パネルに表示している文字列を表示します。

[使用例]

>>> common.OutputPanel("------ Start ----- ")
True
>>> com = common.GetOutputPanel()
------ Start -----
>>> print com
------ Start -----