debugger.Download.Information


ダウンロード情報を表示します。

[指定形式]

debugger.Download.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

ダウンロード情報のリスト(詳細はDownloadInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

ダウンロード情報を,以下の形式で表示します。

ダウンロード番号: ダウンロード・ファイル名

[使用例]

>>>debugger.Download.Information()
   1: DefaultBuild\test.lmf