wai_sem

概要

資源の獲得

C言語形式

 ER      wai_sem ( ID semid );


パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      semid;
セマフォのID



機能

semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから0x1を減算)します。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(資源獲得待ち状態)へと遷移させます。

なお,資源獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,資源獲得待ち状態からREADY状態へと遷移します。

 
資源獲得待ち状態の解除操作

エラー・コード

sig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された

E_OK

isig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された

E_OK

rel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された

E_RLWAI

irel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された

E_RLWAI



備考 自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

IDの指定が不正である

- semid≦0x0

- semid>生成されているセマフォの最大ID

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した

- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した

E_NOEXS

-42

対象セマフォが生成されていない

E_RLWAI

-49

rel_wai,またはirel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された