-change_message 【V1.07.00以降】


指定した警告メッセージをエラーメッセージに変更します。

[指定形式]

-change_message=error[={num|num1-num2}[, {num|num1-num2}]...]

[詳細説明]

-

指定した警告メッセージをエラーメッセージに変更します。

本オプションが対象とするメッセージ番号は,W0510000〜W0549999です。

-

num,num1,num2には,メッセージ番号の下位5桁を指定します。

num1-num2の形式で指定すると,その範囲に含まれるメッセージ番号を指定したものとみなします。

-

num,またはnum1-num2を省略した場合は,対象の全ての警告メッセージをエラーメッセージに変更します。

-

本オプションを複数指定した場合は,すべての指定が有効になります。

-

存在しないメッセージ番号を指定した場合は,無視します。

メッセージ番号については,「10. メッセージ」を参照してください。

[使用例]

-

W0520000〜W0549999をエラーに変更します。

>ccrh -change_message=error=20000-49999 a.c