ルネサス
llabs
絶対値(long long型)を出力します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
long long llabs(long long j);
[戻り値]
jの絶対値(jの大きさ),| j |を返します。
[詳細説明]
jの絶対値(jの大きさ),| j |を求めます。つまり,jが負の数の場合,結果はjの反転であり,負でない場合,jとなります。absと同じですが,int型の値の代わりにlong long型を使用し,戻り値もlong long型です。
[注意事項]
-lang=cオプション指定,かつ-strict_stdオプション指定時は使用できません。