文字列を整数(long long型)へ変換し,最終文字列へのポインタを格納します。
long long strtoll(const char *str, char **ptr, int base);
部分文字列が変換できた場合,変換された値を返します。変換できなかった場合,0を返します。
オーバーフローが生じる(変換された値が大きすぎる)場合,LLONG_MAX,またはLLONG_MINを返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoにセットします。
返却値の型がlong long型になること以外,strtolと同じです。
-lang=cオプション指定,かつ-strict_stdオプション指定時は使用できません。