リスト・ファイルを出力します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | ファイル名の指定を省略した場合は,以下のリスト・ファイルを出力します。 |
|
|
|
|
|
-form=libraryオプション,または-extractオプション
|
ライブラリ・リスト・ファイル
|
出力ファイル名注.lbp
|
|
上記以外
|
リンク・マップ・ファイル
|
出力ファイル名注.map
|
注 | 出力ファイルが複数存在する場合は,先頭出力ファイル名となります。 |
- | -VFINFOオプションと同時指定した場合は,セクションの配置アドレスが使用可能なアドレス範囲を超えてもリンク・マップ情報とシンボル情報を出力します。 |
ただし,使用可能なアドレス範囲を超える場合は“**OVER**”と表示します。【V1.04以降】
[使用例]
- | リンク・マップ・ファイルをfile.mapに出力します。 |
>rlink a.obj b.obj -list=file.map
|