2.13.4.3 ポイント・トレース・イベントを編集する【Full-spec emulator】【E1】【E20】

ポイント・トレース・イベントの詳細情報は,ポイント・トレース詳細設定 ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】にて編集します。このダイアログは,イベント パネル上にて編集したいポイント・トレース・イベントを選択してコンテキスト・メニューの[条件の編集...]を選択することで表示します。

(1)

アドレス条件を編集する場合

ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,アドレス条件として開始アドレス,および終了アドレスを指定できます。

(2)

イベント対象を編集する場合

ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,イベント対象として次から指定できます。

イベント対象

機能

CPU

CPUへのアクセスがポイント・トレースの対象となります。

Global RAM

Global RAMへのアクセスがポイント・トレースの対象となります。