ハードウェア・マニュアルに記載されているレジスタ,ルネサスが提供するAPI(コード生成プラグイン)の情報を検索する機能を提供します。
エディタ パネルやSFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】などに表示されているレジスタやAPIにマウス・カーソルを合わせることで,自動的にレジスタやAPIの情報を検索することもできます。
備考 1. | ハードウェア・マニュアル,およびレジスタ情報は,ルネサスWebサイトより自動的にプロジェクト・フォルダのSmartManual Docsフォルダにダウンロードされます。 |
備考 2. | ハードウェア・マニュアルとテクニカル・アップデートはスマート・ブラウザー パネルで最新版があるか確認してください。ハードウェアマニュアルはSmartManual Docsフォルダにダウンロードされたものより新しくなっていることがあります。 |
図 A.24 | スマート・マニュアル パネル【RL78】 |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [表示]メニュー → [スマート・マニュアル]を選択 |
- | ソリューション一覧 パネル上の[スマート・マニュアル]ボタンをクリック |
- |
がONの場合,本パネルを自動的に隠した状態(「2.10.1 パネルを自動的に隠す」参照)で,エディタ パネル,逆アセンブル パネル,SFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】,ウォッチ パネルに表示されているレジスタ,またはAPI上にマウス・カーソルを移動
|
備考 | [ESC]キーを押下したりキャレットやフォーカスを移動したりすると,本パネルは元の隠した状態に戻ります。 |
[各エリアの説明]
マニュアル・エリアに表示しているレジスタ,またはAPIの情報の対象デバイスを表示します。
検索して見つかったレジスタ,またはAPIの情報を表示します。
なお,表示している情報を利用する際は,必ずドキュメント免責事項を確認してください。
タブを選択することにより,マニュアル・エリアにレジスタ,APIのどちらの仕様を表示するかを切り替えます。
また,エディタ パネル,逆アセンブル パネル,SFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】,ウォッチ パネルでマウス・カーソルを移動してレジスタ,またはAPIが見つかると,自動的に該当タブに切り替わります。
[ツールバー]
|
テキスト・ボックスに文字列を入力すると,ヒットするレジスタ,またはAPIの候補がリスト表示されます。リストから選択したレジスタ,またはAPIの情報でマニュアル・エリアを検索します。
|
|
本ボタンがONの場合,パネルを自動的に隠した状態で,エディタ パネル,逆アセンブル パネル,SFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】,ウォッチ パネルに表示されているレジスタ,またはAPI上にマウス・カーソルを移動すると,パネルを表示し,レジスタ,またはAPIの情報を自動で検索します。
[ESC]キーを押下したりキャレットやフォーカスを移動したりすると,パネルは元の隠した状態に戻ります。
|
|
表示内容をパネルの横幅に合わせます。
|
|
表示内容をパネルの縦幅に合わせます。
|
|
ハードウェア・マニュアルのPDFファイルをWindowsで関連付けられたアプリケーションで開きます。
|
|
ドキュメント免責事項を表示するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
ドキュメント免責事項
|
表示しているドキュメントに関する免責事項を表示します。
|
===========
Copyright Pieter van Ginkel (C) 2012-2015
https://github.com/pvginkel/PdfiumViewer
This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0.
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
===========