取得した関数情報/変数情報(Smart Analog 用のデータ情報を含む注)をグラフ化して表示することができます。
グラフの表示は,メイン・ウインドウのツールバーの
ボタンをクリックすることでオープンする,解析グラフ パネルで行います。
解析グラフ パネルでは,次の内容をグラフ化することができます。
注 | 【E1/E2 Lite/E20【RL78】】
選択しているマイクロコントローラがSmart Analog IC搭載品の場合のみサポートしている機能です。 |
図 2.25 | 解析情報のグラフ化(解析グラフ パネル) |