-   
 vrst_dtq
 
-   
 ER      vrst_dtq ( ID dtqid );
 dtqidで指定されたデータ・キューをリセットします。
 
 データ・キューに蓄えられていたデータは破棄されます。また,データ送信を待っていたタスクの待ち状態は解除され,そのタスクには戻り値としてEV_RSTが返されます。
 
 備考1	 本サービス・コールでは,データ受信を待っていたタスクの待ち状態は解除されません。
 
 備考2	 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
 
 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 |