-   
 vrst_mpf
 
-   
 ER      vrst_mpf ( ID mpfid );
 mpfidで指定された固定長メモリ・プールをリセットします。
 
 固定長メモリ・ブロックの獲得を待っていたタスクの待ち状態は解除され,戻り値としてEV_RSTが返されます
 
 備考1	 すでに獲得されていた固定長メモリ・ブロックはすべて,対象固定長メモリ・プールに返却されます。このため,本サービス・コール以降はそれらの固定長メモリ・ブロックにアクセスしてはなりません。
 
 備考2	 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
 
 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 |