3.2.4 リンク・マップ情報

各セクションの先頭/最終アドレス,サイズ,種別をアドレス順に出力します。

リンク・マップ情報の出力例を以下に示します。

*** Mapping List ***
 
(1)                                (2)        (3)         (4)     (5)
SECTION                            START      END         SIZE    ALIGN
 
.text
                                  00000000  0000003b        3c    2
.data
                                  fe600006  fe600003         4    4
.bss
                                  fe600004  fe60000b         8    4

 

-show=relocation_attributeを指定した場合は,セクションに対応している再配置属性を表示します。再配置属性の出力例を以下に示します。

*** Mapping List ***
 
                                                                           (6)
SECTION                            START      END         SIZE    ALIGN    ATTRIBUTE
 
.text
                                  00000100  0000013b        3c    2        TEXT
.data
                                  000f0400  000f0403         4    4        DATA
.bss
                                  000f0404  000f040b         8    4        BSS

項番

説明

(1)

セクション名

セクション名を出力します。

(2)

先頭アドレス

先頭アドレスを出力します。

16進数で表記します。

(3)

最終アドレス

最終アドレスを出力します。

16進数で表記します。

(4)

セクション・サイズ

セクション・サイズを出力します(単位:バイト)。

16進数で表記します。

(5)

セクションのアライメント数

セクションのアライメント数を出力します。

(6)

セクションの再配置属性の種類

セクションの再配置属性をTEXT,CONST,DATA,BSS,OTHERの5種類に分類して出力します。