5.9 命令の説明

アセンブラがサポートするアセンブラ命令について,次の形式で説明します。

なお,アセンブラが生成する機械語命令についての詳細は,各デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

 

 

 

命令

命令の意味を日本語と英語で示します。

[指定形式]

命令の形式を示します。

[機能]

命令の機能を示します。

[詳細説明]

命令の動作の仕方を示します。

[フラグ]

命令実行によるフラグ(PSW)の動きを示します。

ただし,ビット操作命令(set1,clr1,not1)では,実行前のフラグの値を示しています。

なお,表中の“―”は,フラグの値が変化しないことを示します。

[注意事項]

命令における注意事項を示します。