ルネサス
この項では,分岐命令について説明します。次に,この項において説明する命令を示します。
詳細については,各デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。
表 5.36
分岐命令
命令
意味
jmp
無条件分岐
jmp32
jr
無条件分岐(PC相対)
jr22
jr32
jcnd(bcnd)
条件分岐
jcnd9
jcnd17
jarl
ジャンプ・アンド・レジスタ・リンク
jarl22
jarl32