データのロードを行います。(Load)
[指定形式]
注 | ld.dwについてはld23を参照してください。 |
dispに指定可能なものを以下に示します。
[機能]
ld.b,ld.h,ld.w,ld.bu,ld.hu命令は,第1オペランドに指定したアドレスから1バイト分,1ハーフワード分,および1ワード分のデータを取り込み,第2オペランドに指定したレジスタにロードします。
[詳細説明]
- | dispに次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のld命令注が1つ生成されます。なお,例中の“ld”はld.b,ld.h,ld.w,ld.bu,ld.huのいずれかになります。 |
ld disp16[reg1], reg2
|
ld disp16[reg1], reg2
|
(b) | sdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式 |
ld $label[reg1], reg2
|
ld $label[reg1], reg2
|
(c) | !label,または%labelを持つ相対値式 |
ld !label[reg1], reg2
|
ld !label[reg1], reg2
|
ld %label[reg1], reg2
|
ld %label[reg1], reg2
|
ld disp16[reg1], reg2
|
ld disp16[reg1], reg2
|
注 | 機械語命令のld命令は,ディスプレースメントに-32768〜+32767(0xFFFF8000〜0x7FFF)の範囲のイミーディエトをとります。 |
- | dispに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,複数個の機械語命令が生成されます。 |
(a) | -32768〜+32767の範囲の範囲を越え-4194304〜4194303の範囲の絶対値式 |
ld disp23[reg1], reg2
|
ld disp23[reg1], reg2
|
(b) | -4194304〜+4194303の範囲を越える絶対値式 |
ld disp[reg1], reg2
|
movhi HIGHW1(disp), reg1, r1
ld LOWW(disp)[r1], reg2
|
(c) | #label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式 |
ld #label[reg1], reg2
|
movhi HIGHW1(#label), reg1, r1
ld LOWW(#label)[r1], reg2
|
ld label[reg1], reg2
|
movhi HIGHW1(label), reg1, r1
ld LOWW(label)[r1], reg2
|
ld $label[reg1], reg2
|
movhi HIGHW1($label), reg1, r1
ld LOWW($label)[r1], reg2
|
- | dispを省略した場合,アセンブラでは,0を指定したものとみなされます。 |
- | dispに絶対値式,!labelを持つ相対値式,#labelを持つ相対値式,または#labelを持つ相対値式にLOWWを適用したものを指定した場合,その後ろの[reg1]の部分が省略できます。ただし,省略した場合,アセンブラでは,[r0]が指定されたものとみなされます。 |
- | dispに$labelを持つ相対値式,または$labelを持つ相対値式にLOWWを適用したものを指定した場合,その後ろの[reg1]の部分が省略できます。ただし,省略した場合アセンブラでは,[gp]が指定されたものとみなされます。 |
- | dispに%labelを持つ相対値式を指定した場合,その後ろの[reg1]の部分を省略できます。だだし,省略した場合アセンブラでは,[ep]が指定されたものとみなされます。 |
- | 23ビット幅のdispをもつld命令を指定したい場合は,ld23命令を指定してください。 |
[フラグ]
[注意事項]
- | ld.b,およびld.hは,1バイト分,および1ハーフワード分のデータを符号拡張し,1ワード分のデータとしてレジスタにロードされます。 |
- | ld.h,ld.w,ld.huのdispに2の倍数でない値を指定した場合,アセンブラでは,dispに対して,2でアライメントしたコードが生成され,次のメッセージが出力されます。 |
W0550019:オペランドに指定した値は2の倍数である必要があります。
|
- | ld.bu,およびld.hu命令に対し,第2オペランドにr0を指定した場合,次のメッセージが出力され,アセンブルが中止されます。 |
E0550240 : RH850コア指定時には,デスティネーション・オペランドにr0を指定することはできません。
|