satsubi


飽和減算を行います。(Saturated Subtract Immediate)

[指定形式]

-

satsubi imm, reg1, reg2

 

immに指定できるものを次に示します。

-

32ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

相対値式

-

上記のものにHIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したもの

[機能]

第1オペランドに指定した絶対値式,相対値式,あるいは,HIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したものの値を,第2オペランドに指定したレジスタ値から減算し,結果を第3オペランドに指定したレジスタに格納します。ただし,結果が正の最大値0x7FFFFFFFを越えた場合は0x7FFFFFFFを,負の最大値0x80000000を越えた場合は0x80000000を第3オペランドに指定したレジスタに格納し,SATフラグに1を設定します。

[詳細説明]

-

immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のsatsubi命令注が1つ生成されます。

(a)

-32768〜+32767の範囲の絶対値式

satsubi imm16, reg1, reg2
satsubi imm16, reg1, reg2

(b)

sdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式

satsubi $label, reg1, reg2
satsubi $label, reg1, reg2

(c)

!label,または%labelを持つ相対値式

satsubi !label, reg1, reg2
satsubi !label, reg1, reg2
satsubi %label, reg1, reg2
satsubi %label, reg1, reg2

(d)

HIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したもの

satsubi imm16, reg1, reg2
satsubi imm16, reg1, reg2

注

機械語命令のsatsubi命令は,第1オペランドに-32768〜+32767(0xFFFF8000〜0x7FFF)の範囲のイミーディエトをとります。

-

immに次のものを指定した場合,アセンブラでは命令展開が行われ,複数個の機械語命令が生成されます。

(a)

-32768〜+32767の範囲を越える絶対値式

<1>

immの値の下位16ビットがすべて0の場合

reg1=reg2の場合

satsubi imm, reg1, reg2
movhi   HIGHW(imm), r0, r1
satsub r1, r2

 

reg1≠reg2の場合

satsubi imm, reg1, reg2
movhi   HIGHW(imm), r0, reg2
satsubr reg1, reg2

<2>

上記以外

reg1=reg2の場合

satsubi imm, reg1, reg2
mov     imm, r1
satsub r1, reg2

 

reg1≠reg2の場合

satsubi imm, reg1, reg2
mov     imm, reg2
satsubr reg1, reg2

(b)

#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式

reg1=reg2の場合

satsubi #label, reg1, reg2
mov     #label, r1
satsub  r1, reg2
satsubi label, reg1, reg2
mov     label, r1
satsub  r1, reg2
satsubi $label, reg1, reg2 
mov     $label, r1
satsub  r1, reg2

 

eg1≠reg2の場合

satsubi #label, reg1, reg2
mov     #label, reg2
satsubr reg1, reg2
satsubi label, reg1, reg2
mov     label, reg2
satsubr reg1, reg2
satsubi $label, reg1, reg2 
mov     $label, reg2
satsubr reg1, reg2

[フラグ]

CY

MSB(Most Significant Bit)へのボローが生じた場合1,そうでない場合0

OV

Integer-Overflowを生じた場合1,そうでない場合0

S

結果が負になった場合1,そうでない場合0

Z

結果が0になった場合1,そうでない場合0

SAT

OV = 1になった場合1,そうでない場合 −

[注意事項]

-

第3オペランドにr0を指定すると,次のメッセージが出力され,アセンブルが中止されます。

E0550240 : RH850コア指定時には,デスティネーション・オペランドにr0を指定することはできません。