7.4.4 <float.h>

浮動小数点型の内部表現に関する各種制限値を定義します。

以下はすべて処理系定義です。

種別

定義名

定義値

説明

定数

(マクロ)

FLT_RADIX

2

指数部表現における基数です。

FLT_ROUNDS

1

演算結果を丸めるかどうかを示します。

1は演算結果を丸めることを意味します。

FLT_MAX

3.4028235677973364e+38F

float型が浮動小数点数として表現できる最大値です。

DBL_MAX

1.7976931348623158e+308

double型が浮動小数点数として表現できる最大値です。

LDBL_MAX

1.7976931348623158e+308

long double型が浮動小数点数として表現できる最大値です。

FLT_MAX_EXP

128

float型が浮動小数点数として表現できる最大値を、基数のべき乗を用いて表現したとき、その指数に1を加えた値です。

DBL_MAX_EXP

1024

double型が浮動小数点数として表現できる最大値を、基数のべき乗を用いて表現したとき、その指数に1を加えた値です。

LDBL_MAX_EXP

1024

long double型が浮動小数点数として表現できる最大値を、基数のべき乗を用いて表現したとき、その指数に1を加えた値です。

FLT_MAX_10_EXP

38

float型が正の値として表現できる最大の整数値を、10のべき乗を用いて表現したとき、その指数の値です。

DBL_MAX_10_EXP

308

double型が正の値として表現できる最大の整数値を、10のべき乗を用いて表現したとき、その指数の値です。

LDBL_MAX_10_EXP

308

long double型が正の値として表現できる最大の整数値を、10のべき乗を用いて表現したとき、その指数の値です。

定数

(マクロ)

FLT_MIN

1.175494351e-38F

float型が浮動小数点数として表現できる正の値での最小値です。

DBL_MIN

2.2250738585072014e-308

double型が浮動小数点数として表現できる正の値での最小値です。

LDBL_MIN

2.2250738585072014e-308

long double型が浮動小数点数として表現できる正の値での最小値です。

FLT_MIN_EXP

-125

float型が正の値として表現できる最小値を、基数のべき乗を用いて表現したとき、その指数に1を加えた値です。

DBL_MIN_EXP

-1021

double型が正の値として表現できる最小値を、基数のべき乗を用いて表現したとき、その指数に1を加えた値です。

LDBL_MIN_EXP

-1021

long double型が正の値として表現できる最小値を、基数のべき乗を用いて表現したとき、その指数に1を加えた値です。

FLT_MIN_10_EXP

-37

float型が正の値として表現できる最小の整数値を、10のべき乗を用いて表現したとき、その指数の値です。

DBL_MIN_10_EXP

-307

double型が正の値として表現できる最小の整数値を、10のべき乗を用いて表現したとき、その指数の値です。

LDBL_MIN_10_EXP

-307

long double型が正の値として表現できる最小の整数値を、10のべき乗を用いて表現したとき、その指数の値です。

FLT_DIG

6

float型の浮動小数点値の10進精度の最大桁数です。

DBL_DIG

15

double型の浮動小数点値の10進精度の最大桁数です。

LDBL_DIG

15

long double型の浮動小数点値の10進精度の最大桁数です。

FLT_MANT_DIG

24

float型の浮動小数点値を基数に合わせて表現した時の仮数部の最大桁数です。

DBL_MANT_DIG

53

double型の浮動小数点値を基数に合わせて表現した時の仮数部の最大桁数です。

LDBL_MANT_DIG

53

long double型の浮動小数点値を基数に合わせて表現した時の仮数部の最大桁数です。

DECIMAL_DIG

17

浮動小数点型数値の10進精度の最大桁数です。

FLT_EPSILON

1.1920928955078125e-07

float型で表現可能な1より大きい最小の値と1との差を示します。

DBL_EPSILON

2.2204460492503131e-16

double型で表現可能な1より大きい最小の値と1との差を示します。

LDBL_EPSILON

2.2204460492503131e-16

long double型で表現可能な1より大きい最小の値と1との差を示します。