2.3.4 【E20】の場合

E20を使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。

注意

ターゲット・ボードとの通信方式として,LPD通信方式のみをサポートしています。

 

図 2.41

動作環境設定【E20】(プロパティ パネル)

 

プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。

 

2.3.4.1 [接続用設定]タブ

2.3.4.2 [デバッグ・ツール設定]タブ

2.3.4.3 [ダウンロード・ファイル設定]タブ

2.3.4.4 [フラッシュ・オプション設定]タブ

2.3.4.5 [フック処理設定]タブ