ルネサス
パフォーマンス計測イベントを設定することにより,プログラムの実行過程において,任意の区間のパフォーマンス計測をすることができます。
この機能を使用するためには,次の手順で操作を行います。
2.15.1.1 パフォーマンス計測イベントを設定する
2.15.1.2 プログラムを実行する
2.15.1.3 パフォーマンス計測イベントを編集する
2.15.1.4 パフォーマンス計測イベントを削除する
注意
パフォーマンス計測イベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.18.6 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。