2.15.1.4 パフォーマンス計測イベントを削除する

設定したパフォーマンス計測イベントを削除するには,エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,イベント・エリア上のイベント・マークを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューの[イベント削除]を選択します。

また,イベント パネルにおいて,対象となるパフォーマンス計測イベント選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックする操作でも削除することができます(「2.18.4 イベントを削除する」参照)。