ルネサス
デバッグ対象とするコア(PE)の切り替えは,次のいずれかの方法により行うことができます。
(1)
ステータスバーで切り替える
メイン・ウインドウのステータスバー上の次のドロップダウン・リストにより,任意のPEを選択します。
図 2.88
メイン・ウインドウのステータスバー
注意
本ウインドウを最大化している状態で,ステータスバーのコア切り替えドロップダウン・リストを表示すると,リストがタスクバーの裏に隠れて選択できない状態になります。 タスクバーの設定を「自動的に隠す」に設定するか,タスクバーの表示位置を「右」,「左」,「上」のいずれかに設定することで回避可能です。
(2)
デバッグ・マネージャー パネルで切り替える
[表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択することによりオープンするデバッグ・マネージャ パネルにおいて,任意のPEを選択します。
図 2.89
デバッグ・マネージャ パネル