CPUをリセットしたのち,リセット番地からプログラムの実行を開始します。
この操作によりプログラムの実行を開始した場合,次のいずれかの状態までその実行を続けます。
ボタンのクリック(「2.10.2 プログラムの実行を手動で停止する」参照) |
PCがブレークポイントに到達(「2.10.3 任意の場所で停止する(ブレークポイント)」参照) |
ブレーク・イベント条件の成立(「2.10.4 任意の場所で停止する(ブレーク・イベント)」/「2.10.5 変数/I/Oレジスタへのアクセスで停止する」参照) |
その他のブレーク要因の発生 |
プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[実行中のリセット]カテゴリ |