ツールバーの次のボタンにより,このパネルの[値]エリアの表示形式を変更することができます。
表記
|
値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
|
|
|
選択している項目(下位項目を含む)の値を規定値で表示します(デフォルト)。
|
|
選択している項目(下位項目を含む)の値を16進数で表示します。
|
|
選択している項目(下位項目を含む)の値を符号付き10進数で表示します。
|
|
選択している項目(下位項目を含む)の値を符号なし10進数で表示します。
|
|
選択している項目(下位項目を含む)の値を8進数で表示します。
|
|
選択している項目(下位項目を含む)の値を2進数で表示します。
|
|
選択している項目(下位項目を含む)の文字列をASCIIコードで表示します。
対象が2バイト以上ある場合は,1バイトずつの文字を並べて表示します。
|
|
選択している項目をFloatで表示します。
ただし,4バイト・データ以外の場合は,規定値で表示します。
|
|
選択している項目をDoubleで表示します。
ただし,8バイト・データ以外の場合は,規定値で表示します。
|
|
値表示の末尾に,その値の16進数表記を“()”で囲んで併記します。
|