このページでは,適用可能なアップデートが一覧表示され,アップデートのダウンロード,インストールを選択します。
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
マイクロコントローラが指定されている場合は,マイクロコントローラ名が表示されます。
ダウンロードとインストール
|
選択されたアップデート対象のダウンロードを行い,ダウンロード完了後にインストールを行います。
|
ダウンロードのみ
|
選択されたアップデート対象のダウンロードのみを行います。
|
アップデート対象が一覧表示されます。
[すべて選択]をクリックすると,すべてのアップデート対象がチェックされます。
それぞれのアップデート対象で,表示される情報は以下のとおりです。
カテゴリ
|
アップデートのカテゴリ名を表示します。
カテゴリ毎にアップデートを階層表示します。
|
タイトル
|
アップデートのタイトルを表示します。
|
ダウンロードサイズ
|
アップデートのダウンロードサイズを表示します。
|
概要
|
アップデートの概要情報を表示します。
|
詳細
|
アップデートの詳細情報がある場合に表示し,選択するとブラウザ上に詳細情報を表示します。
|
アップデートを選択している場合,選択されたアップデート全体が非表示となります。