メッセージ ダイアログ


各種メッセージを表示します。

図 A.39

メッセージ ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

出力されるメッセージがある場合に自動的に表示

[各エリアの説明]

(1)

メッセージ・エリア

通知するメッセージをアイコン,およびメッセージ内容で表示します(編集不可)。

なお,メッセージは次のメッセージ種別で分類され,表示の際にはそのレベルを示す英字をID番号の先頭に付与します。

アイコン

メッセージ種別

説明

 

C

内部エラー

内部エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。

E

フェイタル・エラー

フェイタル・エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。

 

M

インフォメーション

情報を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。

 

Q

選択

次の操作に対して何らかの選択が必要な場合に出力し,選択した処理を実行します。

 

W

ワーニング

警告を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。

 

出力されたメッセージに詳細情報がある場合のみ,[メッセージ種別の直接原因]が表示されます。

出力されたメッセージや,そのヘルプの内容で原因が特定できない場合には,[メッセージ種別の直接原因]に表示されたメッセージや,そのヘルプの内容を参照してください。

備考

出力されたメッセージがワーニングの場合で,直接原因はフェイタル・エラーのようにメッセージ種別が異なることがあります。

例

-

メッセージ
W0240001:シンボルの定義位置に移動できませんでした。シンボルを指定してください。

-

[警告の直接原因]
移動できませんでした。(E0220005)

(2)

詳細表示エリア

出力されたメッセージに詳細情報がある場合のみ対象となるエリアで,[詳細]ボタンをクリックすることにより表示されます(デフォルトでは表示されません)。

(a)

表示内容

メッセージの詳細を,次の項目ごとにツリー形式で表示します(編集不可)。

項目

説明

エラー

出力されたエラー・メッセージ文を表示します。

エラーの経緯

エラー原因を示すメッセージ文ごとに,エラーが発生した関数とそのエラーを処理した関数(群)を列挙します(エラー原因を示すメッセージ文が同一の場合はまとめて表示します)。

開発技術情報

エラーが発生したモジュール名ごとに,エラー発生メソッド名を表示します。

 

表示の際には,次のアイコンが付加されます。

アイコン

説明

 

エラー,または警告

 

エラーの経緯,または警告の経緯

 

開発技術情報

 

エラー、または警告の原因を表す文字列

 

エラーが発生したモジュール名

 

エラーが発生したメソッド名

(b)

ボタン

全展開

一覧内のノードをすべて展開表示します。

詳細バージョン情報...

詳細バージョン情報 ダイアログをオープンします。

[[編集]メニュー(メッセージ ダイアログ専用部分)]

メッセージの詳細を,次の項目ごとにツリー形式で表示します(編集不可)。

コピー

メッセージ・エリアで選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。

すべて選択

メッセージ・エリアの表示文字列をすべて選択状態にします。

[コンテキスト・メニュー]

【メッセージ・エリア】

コピー

メッセージ・エリアで選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。

すべて選択

メッセージ・エリアの表示文字列をすべて選択状態にします。

メッセージに関するヘルプ

表示されたメッセージに対応したヘルプを表示します。

[機能ボタン]

表示するメッセージの種別により,配置される機能ボタンの種類は異なります。

次のボタン以外の機能については,各メッセージの[対処方法]を参照してください。

ボタン

機能

/

詳細表示エリアを表示/非表示します。

ただし,詳細情報がある場合にのみ表示されます。

画面を記録

ウインドウのスナップショットとエラーの情報をデスクトップに保存します。

これらを含めてお問い合わせいただくと,よりスムーズに解決することがあります。

OK

このダイアログをクローズします。

ヘルプ

表示されたメッセージに対応したヘルプを表示します。

また,Webブラウザを表示し,メッセージに関するFAQを検索します。

注意

[ヘルプのアクセス方法]で[オンライン]選択時で[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]をチェックしている場合,ヘルプとFAQ検索結果のうち一方が表示されない場合があります。

-

ヘルプとFAQを同時に表示したい場合

オフラインヘルプを使用してください。([ヘルプ]メニュー→[ヘルプのアクセス方法]→[オフライン]を選択してください。)

-

オンラインヘルプを表示したい場合

FAQを非表示にしてください。(オプション ダイアログの[全般 - スマート・ブラウザー]カテゴリの[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]のチェックを外してください。)

FAQはスマート・ブラウザー パネル上で検索可能です。テキスト・ボックスにメッセージ番号等を入力して[FAQを検索]ボタンをクリックしてください。