流用元のプロジェクトの構成ファイル(ソース・ファイルなど)を,作成するプロジェクトのビルド・ツール用にコンバートする際の設定を行います。
注意 | 本ダイアログは,流用元のプロジェクトのビルド・ツールがCA78K0RまたはCA78K0,作成するプロジェクトのビルド・ツールがCC-RLの場合のみ表示します。 |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | プロジェクト作成 ダイアログにおいて,流用元のプロジェクトのビルド・ツールにCA78K0RまたはCA78K0,作成するプロジェクトのビルド・ツールにCC-RLを設定し,[作成]ボタンをクリック |
注意 | プロジェクト作成 ダイアログにおいて,[プロジェクト・フォルダ以下の構成ファイルをコピーして流用する]をチェックしている場合は,本ダイアログをオープンすることはできません。 |
[各エリアの説明]
プロジェクト作成時に,ソース・コンバートを実行するかどうかを選択します。
- | [はい]を選択した場合 : ソース・コンバートを実行します。 |
- | [いいえ]を選択した場合 : ソース・コンバートを実行しません。 |
流用元のプロジェクトのバックアップに関する設定を行います。
(a) | [コンバート前のプロジェクト構成ファイルをまとめてバックアップする] |
流用元のプロジェクトのソース・ファイル,およびプロジェクト一式をバックして保存する場合,このチェック・ボックスを選択します。
流用元のプロジェクトのソース・ファイル,およびプロジェクト一式の保存先を指定します。
絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。
デフォルトでは,“作成中のプロジェクトのプロジェクト・フォルダ_backup”を表示します。すでに同名のフォルダが存在する場合は,フォルダ名に数字(2,3,…,100)が付加されます。
なお,この項目は,[コンバート前のプロジェクト構成ファイルをまとめてバックアップする]をチェックしている場合のみ有効となります。
参照...
|
フォルダの参照 ダイアログをオープンします。
フォルダを選択すると,テキスト・ボックスにパスを表示します。
|
備考 1. | [場所]で指定可能な文字数は,247文字までです。入力内容が正しくない場合,以下のメッセージがツールチップ表示されます。 |
|
|
フォルダ名が長すぎます。247文字以内にしてください。
|
フォルダ名が247文字を越えています。
|
フォルダ名が不正です。文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。
|
不正なパスを含むフォルダ名が指定されました。ファイル名,およびフォルダ名に文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。
|
流用元プロジェクト・フォルダ以下のフォルダは指定できません。
|
流用元プロジェクト・フォルダ以下のフォルダが指定されました。
|
備考 2. | パス名を表示しきれない場合は,
が表示されます。
にマウス・カーソルをあわせると,絶対パスをポップアップ表示します。 |
[機能ボタン]
|
|
OK
|
本ダイアログをクローズし,設定した条件でプロジェクトを変換します。
|
キャンセル
|
設定した条件を破棄し,本ダイアログをクローズします。
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|