スタート パネル


チュートリアルのオープン,プロジェクトへのアクセス(作成/オープン),およびサンプル・プロジェクトの読み込みなどの操作をワン・クリックで行います。

図 A.2

スタート パネル

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

ツールバーの ボタンをクリック

-

メニューバーの[ウインドウ]→[スタート]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[CS+について理解する]エリア

(a)

[CS+について理解する]

CS+について理解を深めるため, ボタンのクリックでにチュートリアルをオープンします。

(2)

[新しいプロジェクトを作成する]エリア

(a)

[新しいプロジェクトを作成する]

CS+用プロジェクト・ファイルを新規に作成するため, ボタンのクリックでプロジェクト作成 ダイアログをオープンします。

(3)

[新しいマルチコア用プロジェクトを作成する]エリア

(a)

[新しいマルチコア用プロジェクトを作成する]

CS+のマルチコア用ブート・ローダ・プロジェクト,およびアプリケーション・プロジェクトを新規に作成するため, ボタンのクリックでプロジェクト作成 ダイアログをオープンします。

備考

本エリアはデフォルトでは最小化されているため,元のサイズに戻すには をクリックしてください。

(4)

[既存のプロジェクトを開く]エリア

(a)

[最近使ったプロジェクト]

最近読み込んだプロジェクト・ファイルの名前(プロジェクト名)を最大4個まで表示します。

(b)

[お気に入りのプロジェクト]

お気に入りに登録されているプロジェクト・ファイルの名前(プロジェクト名)を最大4個まで表示します。

(c)

[既存のプロジェクトを開く]

既存のCS+用プロジェクト・ファイル(拡張子:.mtpj)を開くため, ボタンのクリックでプロジェクトを開く ダイアログをオープンします。

(5)

[e2 studio/CubeSuite/High-performance Embedded Workshop/PM+のプロジェクトを開く]エリア

(a)

[e2 studio/CubeSuite/High-performance Embedded Workshop/PM+のプロジェクトを開く]

既存のe2 studio用プロジェクト・ファイル(拡張子:.rcpc)/CubeSuite用プロジェクト・ファイル(拡張子:.cspj)/HEW用ワークスペース・ファイル(拡張子:.hws)/HEW用プロジェクト・ファイル(拡張子:.hwp)/PM+用ワークスペース・ファイル(拡張子:.prw)/PM+用プロジェクト・ファイル(拡張子:.prj)を開くため, ボタンのクリックでプロジェクトを開く ダイアログをオープンします。

(6)

[サンプル・プロジェクトを読み込む]エリア

(a)

[サンプル・プロジェクトを読み込む]

CS+が提供しているサンプル・プロジェクト・ファイル(拡張子:.mtpj)を読み込みます。

マイクロコントローラ]タブを選択し,サンプル・プロジェクトのリストからサンプルを選択して, ボタンをクリックすると選択しているサンプル・プロジェクトをコピーするためのファルダを指定するため,フォルダの参照 ダイアログをオープンします。指定されたフォルダにサンプルをコピーしてから,サンプル・プロジェクトを読み込みます。

(7)

ボタン

 

エリアを最小化し,タイトル文字列と,最小化ボタンのみ表示します。

 

最小化したエリアを元に戻します。