ルネサス
ビルド対象のすべてのファイルのビルドを実行します(以降,“リビルド”と呼びます)。
また,クロス・リファレンス・ファイルの削除も行います。
リビルドの実行は,プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクト(「2.7.5 ビルド対象プロジェクトを変更する」参照)に対して行います。
(1)
プロジェクト全体のリビルドを実行する場合
ツールバーの ボタンをクリックしてください。
(2)
アクティブ・プロジェクトのリビルドを実行する場合
プロジェクトを選択し,コンテキスト・メニューの[アクティブ・プロジェクトをリビルド]を選択してください。
図 2.84
[アクティブ・プロジェクトをリビルド]項目