ルネサス
ツールバーの をクリックすると,スタート パネルがオープンします。パネル上のボタンをクリックすることにより,新しいプロジェクトを作成したり,既存のプロジェクトを開くことができます。
なお,スタート パネルは,CS+の初回起動時に自動的にオープンします。
図 2.5
スタート パネル
項番
説明
(1)
「2.3.2 新しいプロジェクトを作成する」参照
(2)
「2.3.4 マルチコア用プロジェクトを作成する【RH850】」参照
なお,本エリアはデフォルトでは最小化されているため,元のサイズに戻すには をクリックしてください。
(3)
「(1) 既存のプロジェクトを開く」参照
(4)
「2.4.10 e2 studioのプロジェクトをCS+のプロジェクトに変換する【RX】【RL78】」参照
「2.4.11 CubeSuiteのプロジェクトをCS+のプロジェクトに変換する」参照
「2.4.12 HEWのプロジェクトをCS+のプロジェクトに変換する」参照
「2.4.13 PM+のプロジェクトをCS+のプロジェクトに変換する」参照