2.3.9 フローティング・ライセンスのオフライン使用モードを終了する

取得したフローティング・ライセンス(オフライン使用モード)は,有効期限が切れると自動的にサーバに返却されますが,有効期限が切れる前に返却し,オフライン使用モードを終了することもできます。

ネットワーク上のサーバに接続された状態で,ライセンス・マネージャ ウインドウでライセンス名を選択し,[オフライン使用モードの終了]ボタンをクリックします。

図 2.15

フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)使用中のライセンス・マネージャ ウインドウ

 

サーバにフローティング・ライセンス(オフライン使用モード)が返却され,ライセンス・マネージャ ウインドウが更新されます。

図 2.16

フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)終了後のフローティング・ライセンス ウインドウ