2.3.4 ノードロック・ライセンスを追加する

ライセンス・マネージャ ウインドウの[ライセンスを追加]ボタンをクリックし,ノードロック・ライセンスを追加 ダイアログのテキスト・ボックスに,ライセンス・キーを入力して,[追加]ボタンをクリックすることによりライセンスが追加されます。

図 2.5

ライセンス・マネージャ ウインドウ

図 2.6

ノードロック・ライセンスを追加 ダイアログ

 

注意

アップグレード(バージョン)版ノードロック・ライセンス(permanent) を追加するときは,アップグレード元となるノードロック・ライセンス(permanent) が登録されている必要があります。アップグレード元を先にライセンス・マネージャに追加するか,アップグレード(バージョン)版とアップグレード元を同時に追加してください。

 

追加するライセンスに対応する使用許諾契約書に同意したことがない場合は,プログラム・プロダクト使用許諾契約書 ダイアログが表示されます。

図 2.7

プログラム・プロダクト使用許諾契約書 ダイアログ

 

[同意する]を選択して[OK]ボタンをクリックするとことによりライセンスが追加されます。