クラス/メンバ パネル上の関数/変数/クラス【CC-RX】などが宣言されているソース・テキスト箇所へジャンプすることができます。
| 【CC-RX】 | 
次の操作により,対象が宣言されているソース・ファイルをエディタ パネル上にオープンし,関数のプロトタイプ宣言行(Cソース・ファイルを対象とする場合),またはクラス宣言内の関数の宣言行(C++ソース・ファイルを対象とする場合)にキャレットが移動します。
| ジャンプ先の行が,[ソースへジャンプ]の選択によるジャンプ先(「2.7 定義箇所へジャンプする」参照)と同じ箇所となる場合があります。 |