関数一覧 パネル/変数一覧 パネル/解析グラフ パネル/コール・グラフ パネル/値の推移(ズーム) パネルの内容は,ファイルに保存することができます。
操作は,関数一覧 パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 関数一覧データ を保存...]を選択するとオープンする名前を付けて保存 ダイアログにより行います。
保存の際は,次のファイル形式を指定することができます。
|
テキスト・ファイル(*.txt)
|
テキスト形式
|
|
CSV(カンマ区切り) (*.csv)
|
CSV形式
|
|
Microsoft Office Excelブック(*.xls)
|
Microsoft Office Excelブック形式
|
|
関数一覧ファイル(*.mtfl)
|
関数情報をインポートするためのファイル形式(「2.12 情報ファイルをインポート/エクスポートする」参照)
|
注意 | 現在パネル上に表示している項目/解析情報値のみが保存対象となります。 |
操作は,変数一覧 パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 変数一覧データ を保存...]を選択するとオープンする名前を付けて保存 ダイアログにより行います。
保存の際は,次のファイル形式を指定することができます。
|
テキスト・ファイル(*.txt)
|
テキスト形式
|
|
CSV(カンマ区切り) (*.csv)
|
CSV形式
|
|
Microsoft Office Excelブック(*.xls)
|
Microsoft Office Excelブック形式
|
|
変数一覧ファイル(*.mtvl)
|
変数情報をインポートするためのファイル形式(「2.12 情報ファイルをインポート/エクスポートする」参照)
|
注意 | 現在パネル上に表示している項目/解析情報値のみが保存対象となります。 |
操作は,解析グラフ パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 解析グラフ・データ を保存...]を選択,または値の推移(ズーム) パネル上の[保存]ボタンをクリックするとオープンする名前を付けて保存 ダイアログにより行います。
保存の際は,次のファイル形式を指定することができます。
|
テキスト・ファイル(*.txt)
|
テキスト形式
|
|
CSV(カンマ区切り) (*.csv)
|
CSV形式
|
|
Microsoft Office Excelブック(*.xls)
|
Microsoft Office Excelブック形式
|
|
解析グラフ・データ(*.mtac)注1
|
解析グラフ・データ・ファイル
|
|
ビットマップ(*.bmp)
|
ビットマップ形式(32ビット)(画像形式)
|
|
JPEGファイル(*.jpg)
|
JPEG形式(画像形式)
|
|
PNGファイル(*.png)
|
PNG形式(画像形式)
|
|
EMFファイル(*.emf)注2
|
EMF形式(画像形式)
|
注 2. | グラフ描画領域のみが保存されます(トリガ・マーク/チャネル情報などは保存されません)。 |
注意 1. | 解析グラフ パネルの場合,保存の対象は,現在表示しているタブの内容のみとなります。 |
注意 2. | 画像形式を選択した場合,保存の対象は,現在表示している部分のみとなります。 |
操作は,コール・グラフ パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けて コール・グラフ・データ を保存...]を選択するとオープンする名前を付けて保存 ダイアログにより行います。
保存の際は,次のファイル形式を指定することができます。
なお,“(可視部のみ)”を選択すると,現在パネル上で表示されている部分のみをファイルに保存します。
|
ビットマップ(可視部のみ)(*.bmp)
|
ビットマップ形式(32ビット)(画像形式)
|
|
JPEGファイル(可視部のみ) (*.jpg)
|
JPEG形式(画像形式)
|
|
PNGファイル(可視部のみ)(*.png)
|
PNG形式(画像形式)
|
|
ビットマップ(*.bmp)
|
ビットマップ形式(32ビット)(画像形式)
|
|
JPEGファイル(*.jpg)
|
JPEG形式(画像形式)
|
|
PNGファイル(*.png)
|
PNG形式(画像形式)
|
|
EMFファイル (*.emf)
|
EMF形式(画像形式)
|
注意 | プロジェクトが巨大な場合,コール・グラフ全域の画像ファイルを保存できない場合があります。 |
備考 | ズーム機能を適用している場合,現在のズーム率で画像を保存します(EMF形式を除く)。 |