ルネサス
以下に,ビルド・ツールに関するパネル/ダイアログの一覧を示します。
表 A.1
パネル/ダイアログ一覧
パネル/ダイアログ名
機能概要
プロパティ パネル
プロジェクト・ツリー パネルで選択しているビルド・ツール・ノード,ファイルについて,詳細情報を表示,および設定を変更
システム・インクルード・パス順設定 ダイアログ
コンパイラに対して指定するシステム・インクルード・パスを参照,および指定順を設定
ルール番号の指定 ダイアログ
本ダイアログの呼び出し元に設定するMISRA-Cルール番号を選択
セクション設定 ダイアログ
セクションを追加,変更,削除
セクション追加 ダイアログ
セクション編集 ダイアログ
オーバーレイ配置セクションの追加 ダイアログ
セクションの追加,編集,複数割り付けを行う際のセクション名を設定
セクションのアドレス ダイアログ
セクションの追加,または変更時のアドレスを設定
削除するセクション ダイアログ
セクションを削除
関数情報の出力内容の指定 ダイアログ
本ダイアログの呼び出し元に設定する関数情報の出力内容を選択