プロジェクト・ツリー パネルで選択しているビルド・ツール・ノード,ファイルについて,カテゴリ別に詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | プロジェクト・ツリー パネルにおいて,ビルド・ツール・ノード,ファイルを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択,またはコンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択 |
備考 | すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,プロジェクト・ツリー パネルにおいて,ビルド・ツール・ノード,ファイルを選択することで,選択した項目の詳細情報を表示します。 |
[各エリアの説明]
プロジェクト・ツリー パネルで選択しているビルド・ツール・ノード,ファイルの詳細情報を,カテゴリ別のリスト形式で表示し,設定の変更を直接行うことができるエリアです。
マークは,そのカテゴリ内に含まれているすべての項目を展開表示していることを示し,また,
マークは,カテゴリ内の項目を折りたたみ表示していることを示します。展開/折りたたみ表示の切り替えは,このマークのクリック,またはカテゴリ名のダブルクリックにより行うことができます。
マークは,そのプロパティのテキスト・ボックスが16進数入力専用であることを示します。
カテゴリ,およびそれに含まれる項目の表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。
タブを選択することにより,詳細情報を表示するカテゴリが切り替わります。
本パネルには,次のタブが存在します(各タブ上における表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください)。
備考 | プロジェクト・ツリー パネルで複数の構成要素を選択している場合は,その構成要素に共通するタブのみ表示します。
プロパティの値の変更は,選択している複数の構成要素に共通に反映します。 |
(a) | プロジェクト・ツリー パネルでビルド・ツール・ノードを選択している場合 |
(b) | プロジェクト・ツリー パネルでファイルを選択している場合 |
- | [ビルド設定]タブ(Cソース・ファイル,アセンブリ・ソース・ファイル,オブジェクト・ファイル,ライブラリ・ファイルの場合) |
注 | [ファイル情報]タブについての詳細は,「CS+ プロジェクト操作編」を参照してください。 |
[[編集]メニュー(プロパティ パネル専用部分)]
|
元に戻す
|
直前に行ったプロパティの値の編集作業を取り消します。
|
|
切り取り
|
プロパティの値を編集中の場合,選択している文字列を切り取ってクリップ・ボードに移動します。
|
|
コピー
|
選択しているプロパティの値文字列をクリップ・ボードにコピーします。
|
|
貼り付け
|
プロパティの値を編集中の場合,クリップ・ボードの内容を挿入します。
|
|
削除
|
プロパティの値を編集中の場合,選択している文字列を削除します。
|
|
すべて選択
|
プロパティの値を編集中の場合,選択しているプロパティの値文字列をすべて選択します。
|
[コンテキスト・メニュー]
|
元に戻す
|
直前に行ったプロパティの値の編集作業を取り消します。
|
|
切り取り
|
プロパティの値を編集中の場合,選択している文字列を切り取ってクリップ・ボードに移動します。
|
|
コピー
|
選択しているプロパティの値文字列をクリップ・ボードにコピーします。
|
|
貼り付け
|
プロパティの値を編集中の場合,クリップ・ボードの内容を挿入します。
|
|
削除
|
プロパティの値を編集中の場合,選択している文字列を削除します。
|
|
すべて選択
|
プロパティの値を編集中の場合,選択しているプロパティの値文字列をすべて選択します。
|
|
デフォルトに戻す
|
選択している項目の設定値をプロジェクトに設定しているデフォルト値に戻します。
ただし,[個別コンパイル・オプション]タブ,[個別アセンブル・オプション]タブにおいては,全体オプションの設定値に戻します。
|
|
すべてデフォルトに戻す
|
現在表示しているタブの設定値をすべてプロジェクトに設定しているデフォルト値に戻します。
ただし,[個別コンパイル・オプション]タブ,[個別アセンブル・オプション]タブにおいては,全体オプションの設定値に戻します。
|