r_dfe_channelm_callback_output_data


出力データの割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,r_dfe_channelm_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void   r_dfe_channelm_callback_output_data (void);

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし