ルネサス
以下に,コード生成ツールがデジタルフィルタ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.21
デジタルフィルタ用API関数
API関数名
機能概要
R_DFE_Create
デジタルフィルタを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DFE_Create_UserInit
デジタルフィルタに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_dfe_error_interrupt
エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_DFE_Set_SoftwareData
フィルタ対象データを設定します。
R_DFE_Generate_SoftwareTrigger
ソフトウェアトリガを発生します。
R_DFE_Channelm_Create
デジタルフィルタ チャネルnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DFE_Channelm_Create_UserInit
デジタルフィルタ チャネルnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_dfe_channelm_interrupt
DFEnの割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_dfe_channelm_callback_output_data
出力データの割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_dfe_channelm_callback_condition_match
条件一致割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_DFE_Channelm_Enable
チャネルを有効にします。
R_DFE_Channelm_Disable
チャネルを無効にします。
R_DFE_Channelm_GetResult
DFE演算結果を読み出します。