R_CGC_Set_ClockMode

クロック・ソースを設定します。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_macrodriver.h"

#include       "r_cg_cgc.h"

MD_STATUS   R_CGC_Set_ClockMode ( clock_mode_t mode );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

clock_mode_t mode;

クロック・ソースの種類

MAINCLK            :メイン・クロック発振器

SUBCLK              :サブクロック発振器

PLLCLK               PLL回路

HOCO                  :高速オンチップ・オシレータ

LOCO                   :低速オンチップ・オシレータ

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

異常終了

MD_ARGERROR

引数 mode の指定が不正

 

 

使用例

メイン・クロック発振器の停止を検出すると高速オンチップ・オシレータクロックに切り替える

 

[GUI設定例]

クロック発生回路

CGC

使用する

メインクロック発振器強制発振

使用しない

メインクロック発振源

発振子

メインクロック発振源 周波数

24(MHz)

 

 

 

発振安定時間

11000(μs) (実際の値:11090.909 μs)

 

 

 

発振停止検出

有効 (発振停止検出割り込みを許可)

 

 

 

OSTDI 優先順位

レベル15

 

 

 

PLL 動作

使用しない

 

 

 

SubCLK 動作

使用しない

 

 

 

HOCO 動作

使用する

 

 

 

HOCO 周波数

16 (MHz)

 

 

 

LOCO 動作

使用する

 

 

 

LOCO 周波数

240 (kHz)

IWDT 動作

使用しない

 

 

 

クロックソース

メインクロック発振器

システムクロック(ICLK)

x 1/4 6 (MHz)

周辺モジュールクロック(PCLKA)

x 1/4 6 (MHz)

 

 

 

周辺モジュールクロック(PCLKB)

x 1/4 6 (MHz)

 

 

 

周辺モジュールクロック(PCLKC)

x 1/4 6 (MHz)

 

 

 

周辺モジュールクロック(PCLKD)

x 1/4 6 (MHz)

 

 

 

外部バスクロック選択(BCLK)

x 1/4 6 (MHz)

 

 

 

FlashIFクロック(FCLK)

x 1/4 6 (MHz)

 

 

 

USBクロック(UCLK)

x 1/3 8 (MHz)

 

 

 

RTCクロック設定

使用しない

 

 

 

BCLK 動作

使用しない

 

 

 

SDCLK 動作

使用しない

 

 

 

デバッグインタフェース設定

使用しない

 

 

 

 

[API設定例]

r_cg_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_cgc_user.c

static void r_cgc_oscillation_stop_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Change clock generator operation mode */

       R_CGC_Set_ClockMode(HOCO);

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}