ルネサス
以下に、コード生成ツールが電圧検出回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.3 電圧検出回路用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_LVDn_Create
電圧検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_LVDn_Create_UserInit
電圧検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_lvd_lvdn_interrupt
電圧監視n割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_LVDn_Start
電圧の監視を開始します(割り込みモード、および割り込み&リセット・モード)。
R_LVDn_Stop
電圧の監視を終了します(割り込みモード、および割り込み&リセット・モード)。
More:
使用例