ルネサス
コンパレータ Cn 割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、アナログ入力電圧とリファレンス入力電圧の比較結果が変化した場合に発生するコンパレータ Cn 割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_cmpc_cmpcn_interrupt ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]