ルネサス
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
コンパレータC(CMPC)
R_CMPCn_Stop
API 関数
>
関数リファレンス
>
コンパレータC(CMPC)
R_CMPC
n
_Stop
アナログ入力電圧の比較を終了します。
[
指定形式
]
void R_CMPC
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_CMPCn_Start
次のトピックスへ
使用例
目次
R_CMPC_Create
R_CMPC_Create_UserInit
r_cmpc_cmpcn_interrupt
R_CMPCn_Start
R_CMPCn_Stop
使用例